The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
"安全第一": 火災安全基準を5倍上回る SLS方式3Dプリント材質「イグリデュールI3」27/08/2018
イグス株式会社は、難燃性3Dプリント材質「イグリデュールI3」を使って成形した自動車用部品を燃焼性試験FMVSS 302にかけた結果、基準値を大幅にクリアして合格したことを発表いたします。試験で計測された発熱量は、最大許容値を約5倍下回っていました。 自動車内装に難燃性材質を使用することは、万が一火災が発生した際に、着火を抑制することができ、さらに燃焼速度が遅ければ、高速走行中でも停車して無事に車から出る時間を確保することができます。 この度燃焼性試験FMVSS 302に合格した「イグリデュールI3」は粉末焼結積層造形法(SLS)によるポリマー材質でイグス本社が独自に開発したものになります。 |