The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
igus 推出新一代智慧型電纜06/09/2018
igus 每條智慧型電纜的核心都是名為 CF.Q 的綜合感測器。通過該模組,可以在額外的測量芯線中測試電氣特性,並持續地與指定 chainflex 耐彎曲電纜的現有經驗值進行比較。這樣就可以可靠地檢測彎曲或極端負載造成的損壞。此外,可以預先定義電纜的指導值。如果安裝了 CF.Q 模組,當這些預定義的電氣參數值發生變化時,它會通過啟動常閉觸點來通知客戶。電纜的“真正”智慧在於詳盡的資訊。只有經驗值和即時測量值相結合,用戶才能精確預測電纜的保養,特別是在動態生產環境中。這可以通過名為 isense-online 的工業 4.0 應用程式實現。它比較記錄的電纜即時值和資料庫中存在的經驗值,如果檢測到波動,則會提示工廠操作員啟動保養。這會在損壞發生之前完成,從而避免生產或工廠停工風險。 |