Minutos em vez de dias: solução completa da igus reduz o tempo de montagem nos centros de maquinação06/03/2019

Graças aos sistemas readychain prontos a instalar da igus, é possível reduzir custos e falhas

NNos seus centros de maquinagem robóticos, a Hartford, um fabricante de máquinas-ferramenta de Taiwan, utiliza sistemas de calhas articuladas totalmente confecionados da igus. Estes permitem ao fabricante eliminar muitos passos durante o processo, reduzindo o tempo de montagem de várias semanas para apenas meio dia.

São muito poucas as indústrias, nas quais os tempos de produção são tão importantes quanto na indústria das máquinas-ferramentas. A eliminação de passos nos processos de trabalho permite uma poupança considerável nos custos de processo. Os engenheiros da Hartford, o maior fabricante de centros de maquinagem CNC de Taiwan, conhecem bem esta relação. A empresa com mais 50 anos de história, exporta mais de 46.000 máquinas para 65 países diferentes. Desde 2017, que a empresa tem vindo a desenvolver equipamento CNC da série AERO – centros de maquinagem robóticos para grandes peças utilizados, por exemplo, na indústria aeroespacial. Nesta indústria, a precisão e a fiabilidade são fatores cruciais. Desta forma, foi importante garantir um fornecimento de energia fiável desde a fonte de alimentação até às partes móveis, que incluem fusos e motores. Simultaneamente, todas as informações relativas à posição dos eixos e à dinâmica têm de ser transmitidas ao sistema de comando, sem quaisquer interrupções. No primeiro modelo desta série, o AERO626, isto ocorre com acelerações até 0,5 g e a uma velocidade máxima de 60 m/min.

Solução completa fiável a partir de um só fornecedor
Este fator foi decisivo para a Hartford recorrer à igus, a empresa especializada em motion plastics. A igus é o único fornecedor que desenvolve calhas articuladas, configuráveis e com previsão da duração de vida online, bem como cabos chainflex altamente flexíveis e especialmente concebidos e testados, realizando mais de dois mil milhões de ciclos durante um ano, no próprio laboratório de testes com 2750 metros quadrados. As "readychains" são sistemas completos a partir de um só fornecedor, estes são confecionados em função dos requisitos dos clientes, em 12 locais do mundo, e entregues como um componente pronto a instalar. A igus apresentou à Hartford uma solução para as máquinas da série AERO. A vantagem de utilização das calhas articuladas da igus é a redução considerável do espaço de instalação necessário. Um dos fatores que contribui para tal, é o facto de todos os cabos chainflex da máquina disporem de um revestimento exterior em PUR resistente a óleos. Esta característica torna desnecessária a utilização de mangueiras protetoras adicionais, reduzindo, assim, o espaço necessário para os cabos e, consequentemente, o tamanho das calhas articuladas. A ausência de mangueiras protetoras permite reduzir os custos e também facilitar a manutenção. A colaboração entre a igus Taiwan e a Hartford resultou num desenho 3D da readychain com a estrutura de montagem, que permitiu simular o processo de instalação. A vantagem é visível: a primeira calha articulada confecionada com todos os cabos elétricos foi instalada na máquina em apenas uma hora. A instalação da segunda calha articulada, com mangueiras hidráulicas, foi ainda mais rápida, levando apenas 40 minutos.

Passos de trabalho eliminados para uma produtividade significativamente maior
Geralmente, os fabricantes de máquinas-ferramenta tentam evitar a execução simultânea de muitos passos de trabalho diferentes ao mesmo tempo. O facto de existir muito trabalho manual executado por diferentes colaboradores não melhora necessariamente a eficiência; pelo contrário, aumenta a probabilidade de ocorrerem erros. Ao utilizar as readychains da igus, as quatro calhas articuladas podem ser instaladas em meio dia. Anteriormente, dois funcionários precisavam de uma semana e meia para instalar uma calha articulada no eixo X de uma máquina AERO e mais uma semana para o sistema de calha articulada dos eixos Y e Z. Assim, a Hartford consegue, simultaneamente, eliminar alguns passos de trabalho, reduzir os custos de processo e melhorar significativamente a produtividade.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH