The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
igus 為其產品提供獨一無二的 4 年保固30/04/2024
對大部分產品提供四年保固,這在產業內是絕無僅有的。igus 實現了這一點:從即日起,這家總部位於科隆的公司將為其客戶提供長達四年的保固服務,適用於所有經過 igus 產品使用壽命計算的 motion plastics 動態工程塑膠產品(這涵蓋了公司大部分的產品)。今後,拖鏈和 chainflex 耐彎曲電纜、drylin 直線和驅動技術、dryspin 高導程螺桿技術以及自潤乾式軸承或用公司自有的 iglidur 自潤材料製成的棒板材等零件均享有保固。帶有保固的產品系列還增加了 xiros 滾珠軸承、igubal 魚眼軸承、齒輪、轉盤軸承以及線上配置器「iglidur 自潤軸承設計器」中創建的 3D 列印零組件。 內部測試實驗室保證耐用性 公司科隆總部占地 3,800 平方公尺的測試實驗室為這一特殊保固奠定了基礎。在這裡,igus 對其產品進行大量針對具體應用的長時間和耐久性測試。每年總共進行 15,000 多項測試。從測試中獲得的數據被輸入到 igus 線上產品使用壽命計算器中,使客戶在購買之前就可以知道零件的產品使用壽命。從產品使用壽命計算器的可靠資料到對產品組合推出全面的 4 年保固,只差一小步。igus 自潤軸承技術執行長 Tobias Vogel 解釋:「有了保固,我們的客戶就可以準確設計他們的客製化應用,並選擇最經濟實惠的產品。」之前我們對 igus 能拖鏈和耐彎曲電纜提供 3 年保固,結果深受客戶歡迎。去年,igus 已將 chainflex 耐彎曲電纜的保固期延長至四年,現在大多數其它 igus 產品也在跟進。新規定的保固期最長為自交貨日起四年,或每種產品單獨計算的往返次數或運行時間,以先到者為準。 更安全和永續發展 igus 始終致力於為客戶提供幾乎不需要保養且耐用的解決方案。igus 拖鏈系統執行長 Michael Blass 說:「更長的產品使用壽命提高了客戶的資源利用效率,同時也節省了重要的人力和財力資源。」憑藉這一保固,工程塑膠專家不僅為客戶提供了運行可靠性,還為產業的永續發展和節省資源管理做出了貢獻。 圖片說明: 圖片 PM1624-1 igus 為其大部分產品組合提供長達四年的保固。(來源:igus GmbH) |