Trzy nagrody iF Design dla produktów igus30/05/2016

Innowacyjne tworzywa sztuczne w ruchu z międzynarodową nagrodą za design Trzy produkty igus zdobyły w tym roku nagrody za innowacyjny design: triflex RSE, system dla prowadników stosowanych w robotach, system usuwania płaszcza zewnętrznego przewodów CFRIP dla przewodów chainflex a także system do utrzymywania przewodów słuchawkowych w ładzie czyli e-bone. Ostatni wspomniany produkt przekonał jury pomimo, że nie jest typowym rozwiązaniem igus'a dla przemysłu. W ten sposób liczba nagród międzynarodowych zdobytych przez produkty igus od 1987 roku sięgnęła 35.

Podczas opracowywania produktu specjaliści od tworzyw sztucznych w ruchu nie zajmują się wyłącznie stałym udoskonalaniem właściwości materiałów, ale również na opracowaniu nowoczesnego wzornictwa. W celu wydłużenia trwałości, zapewnieniu możliwości wdrażania nowych zastosowań lub dla zmniejszenia kosztów instalacji. W ten sposób uzyskano produkty, którym przyznano nagrodę iF Design i które pokonały 5300 innych konkurentów. Wspomniane nagrody są przyznawane od 1954 roku i są zaliczane do największych a zarazem najważniejszych nagród w dziedzinie designu na świecie.

Bezpieczny i elastyczny system odciągu triflex RSE Triflex RSE umożliwia prowadzenie przewodów na robotach przemysłowych do przenoszenia przedmiotów jak nity czy śruby jednocześnie zapewniając oszczędności. System zapewnia minimalny promień gięcia trójwymiarowo poruszającego się prowadnika triflex i unikanie powstawania pętli. Elastyczne przewody automatycznie odciągają prowadnik na wózku transportowym. Lekki prowadnik z tworzywa sztucznego śledzi każdy ruch robota i charakteryzuje się łatwością montażu i wypełniania przewodów.

Zasada usuwania płaszcza zewnętrznego przewodów CFRIP dla przewodów chainflex CFRIP od igus umożliwia szybki montaż dzięki rozwiązaniu typu „suwak”. Przewody chainflex mogą być otwarte w ciągu zaledwie kilku sekund przez pociągniecie linki zintegrowanej w płaszczu. Unikalny system usuwania płaszcza zewnętrznego dla ruchomych kabli jest idealny w przypadku dużych odległości i nigdy nie powoduje uszkodzenia żył, nawet przy bardzo dynamicznych ruchach. Płaszcz może być otwarty przy pomocy linki do żądanej odległości i łatwo usunięty z kabla, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych narzędzi. Podczas montażu przewodów można zaoszczędzić w ten sposób do 50% czasu.

Nowość igus: system e-bone zapobiega splątaniu przewodów e-bone nie należy do standardowej oferty igus, ale w dalszym ciągu jest to produkt z tworzywa sztucznego dla zastosowań ruchowych, który zyskał uznanie jury konkursu iF Design. Splątane przewody słuchawkowe są problemem często napotykanym przez prawie każdego ich użytkownika. Czy to podczas transportu czy użytkowania, prędzej czy później, końcówki kablowe plątają się i powstają węzły. e-bone od igus jest eleganckim rozwiązaniem, które jednocześnie zapewnia elastyczność i trwałość. Przewód słuchawkowy nawinięty na e-bone i bezpiecznie zamocowany na oczkach pasuje do każdej kieszeni koszulki dzięki zastosowaniu płaskiej konstrukcji. Podczas użytkowania kabel można łatwo rozwinąć a ultralekki e-bone zwisa bezpiecznie na przewodzie nawet podczas poruszania się, co jest typowe dla produktów igus.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH